DUG_Wiser_Airzone_WH-05

Création d’un programme

Le système Airzone peut être commandé et déclenché par un programme. Une fois le programme défini, votre système suivra le programme Chauffage et refroidissement actif. Vous pouvez créer ou modifier des programmes à tout moment.

Pour créer un programme :

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur > Programmes > .

    Une fois les appareils Airzone installés et appairés avec la passerelle Wiser, l’utilisateur est averti dans l’onglet Programme.

  2. Lisez l’information en tutoriel et naviguez vers l’écran suivant.

    NOTE: Il existe un programme pré-défini pour vos appareils Airzone. Vous pouvez suivre le même ou changer le programme si besoin est.

    Nouveau programme s’affiche sur l’écran de l’application.

  3. Entrez le nom du programme (A).

    NOTE: Le TYPE est Chauffage par défaut, vous ne pouvez pas le modifier.
  4. Sélection du type de commande de température (B).

    NOTE:
    • Vous ne pouvez voir que la partie Commande de température que vous avez installée. Par exemple, si vous avez installé uniquement le système de chauffage, vous ne pouvez pas visualiser la commande de la température de rafraîchissement.

    • Vous devez sélectionner Chauffage et refroidissement comme option de contrôle de la température pour les systèmes de climatisation.

    .
  5. Sélectionnez la liste des appareils (C) auxquels le programme doit s’appliquer.

  6. Appuyez sur Créer > Voir mon programme.

  7. Appuyez sur pour ajouter un événement.

  8. Sélectionnez une température (D), une période (E) et appuyez sur Enregistrer.

    SUGGESTION:
    • Vous pouvez ajouter plusieurs programmes en fonction de vos besoins. Sélectionnez les jours, appuyez sur , réglez la température et le temps.

    • Vous pouvez copier le programme existant dans un autre programme ou dans les jours de votre choix. Appuyez sur .

      • Appuyez sur Programme et sélectionnez un programme existant, puis cliquez sur Copier.

      • Appuyez sur Journée, sélectionnez les jours que vous souhaitez attribuer et cliquez sur Copier.

      NOTE:
      • Si le mode de suralimentation est activé et que, pendant cette période, il y a une ou plusieurs actions planifiées (chauffage ou refroidissement), le système arrête temporairement l’action planifiée et n’effectue l’opération de suralimentation que jusqu’à ce que la durée de la suralimentation soit terminée.

      • Si vous ajustez un point de consigne à partir de l’onglet Contrôle et qu’une ou plusieurs actions de planification sont définies. Le point de consigne programmé est remplacé et la pièce suit le point de consigne manuel jusqu’au prochain événement programmé.

    • Dans le coin en haut à droite de l’écran, appuyez sur et sélectionnez l’interrupteur à bascule Suivre le programme horaire pour activer/désactiver le programme.

    • Lorsque le programme commence, vous pouvez voir la durée restante dans l’onglet Contrôle sous le nom de l’appareil. La durée restante indique la durée jusqu’à ce que le programme soit défini sur ON.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.