DUG_Wiser_Airzone_WH-05

Appairage de l’appareil Airzone avec la passerelle Wiser

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez appairer vos appareils Airzone avec la passerelle Wiser pour contrôler les appareils Airzone.
Conditions indispensables : Pour appairer les appareils Airzone avec la passerelle Wiser :
  • La passerelle Wiser et les appareils Airzone doivent être mis à jour vers la dernière version du système.

  • Ils doivent tous être connectés au même réseau Wi-Fi.

  • L’application Airzone Cloud peut être utilisée pour connecter des appareils Airzone à un réseau donné.

  • La version du firmware Wiser ne doit pas être antérieure à 3.44.

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > > Chauffage > Aidoo Pro Air Con / Plénum (A).
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur l’onglet Contrôle > > Chauffage > Aidoo Pro Air Con / Plénum.
    Après une minute, la page Découverte d'appareils affiche les appareils Airzone disponibles.
  3. Appuyez sur Terminé.
  4. Choisissez une pièce (B) pour configurer les options pour Aidoo Pro Air Con / Plénum.
  5. Appuyez sur (C) et sélectionnez un emplacement de l’appareil, puis appuyez sur Envoyer.
    NOTE: Le nom de l'appareil Airzone n’est pas visible dans les pages principales de l’application Wiser Home. Il est enregistré par l’installateur Airzone. Pour changer le nom, veuillez utiliser l’application Airzone.

    Une fois l'appareil appairé, un écran de confirmation s'affiche avec les options suivantes :

    • + Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.

    • Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.

    NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement.

  6. Suivez les étapes 4 et 5 pour appairer tous les autres appareils.
  7. Appuyez sur Sauvegarder > Terminé.
    Les appareils sont maintenant répertoriés dans l’onglet Contrôle sous l’onglet Tout et les onglets de la pièce en question.
    NOTE:
    • Seulement 4 appareils Airzone peuvent être ajoutés à une pièce.

    • Une fois tous les appareils Airzone appairés, voir Réglages tarif pour accéder à vos coûts énergétiques et données de facturation.

    Si Aucun nouvel appareil découvert est affiché, reportez-vous à la section Dépannage.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.