DUG_Wiser_Airzone_WH-05

Paramétrer l’emplacement de l’appareil

Vous pouvez modifier l’emplacement de l’appareil à l’aide de l’application Wiser Home (comme une chambre, un salon, une salle à manger, etc.).
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils, sélectionnez dans la liste l’appareil dont vous souhaitez modifier l’emplacement.
  3. Appuyez sur Emplacement pour ouvrir la page de paramétrage de l’appareil.
  4. Sur la page Paramétrage de l’appareil, vous pouvez entrer Nouveau nom de pièce (A) ou sélectionner une pièce existante dans la liste (B).
    SUGGESTION:
    • Si l’appareil est déjà attribué, vous pouvez le supprimer de la pièce existante. Appuyez sur Supprimer de la pièce (C).

    • Si Airzone et d’autres appareils de chauffage/refroidissement sont dans la même pièce, il est recommandé d’attribuer l’un d’entre eux à une autre pièce à l’aide de l’application Wiser Home. Par exemple, si vous avez un appareil de chauffage tel qu’un Wiser Thermostat d’Ambiance dans la même pièce où Airzone est installé pour le refroidissement, supprimez l’un des appareils de l’application et attribuez-le à une autre pièce.

  5. Une fois les modifications effectuées, appuyez sur Envoyer (D).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.