DUG_Wiser_Airzone_WH-05

Acerca do Plenum Airzone e do Sistema Wiser

IMPORTANTE: O Airzone é aplicável a clientes em França, Portugal, Espanha e Reino Unido.

O Plenum Airzone é um sistema de zonamento utilizado com sistemas de ar condicionado com condutas, para gerir a temperatura de cada zona de uma casa. O sistema de ar condicionado ajusta a temperatura do ar e fá-lo circular pela casa, assegurando um ambiente interior confortável.
O Plenum Airzone está ligado à bomba de calor, permitindo-lhe definir diferentes pontos de referência de temperatura para diferentes zonas da casa. Isto faz com que a utilização de energia se efetue apenas nas zonas ocupadas, reduzindo assim o custo de funcionamento do sistema.
Utilizando a aplicação Wiser Home, o sistema Plenum Airzone é conectado a um Wiser Hub através de Wi-Fi®. A seguir, a temperatura em cada divisão da casa pode ser regulada com a aplicação Wiser Home.


Funcionalidades:

  • Fornece as leituras de temperatura na aplicação Wiser Home.

  • Permite controlar os pontos definidos e vários modos de funcionamento do sistema.

  • Proporciona a facilidade de programar o aquecimento e arrefecimento de várias divisões com a aplicação Wiser Home.

  • Otimiza o consumo de energia adicionando um sensor de janela/porta ou um sensor de movimento por divisão.

Para obter mais informações sobre Wiser, consulte Sistema Wiser - França, Sistema Wiser - Espanha e Portugal ou Sistema Wiser - Reino Unido de acordo com o seu país.

Vantagens:

  • A aplicação Wiser Home atua como a interface única para gerir os vários dispositivos Airzone.

  • O sistema Wiser melhora as capacidades de gestão de energia.
    Por exemplo, otimiza um ar condicionado de acordo com as tarifas de energia e faz o melhor uso da energia produzida pelos painéis fotovoltaicos (PV).

Sobre a Wi-Fi® Aidoo Pro para ar condicionado

IMPORTANTE: A Wi-Fi® Aidoo Pro é aplicável a clientes em França, Portugal, Espanha e Reino Unido.

A Wi-Fi® Aidoo Pro (a seguir designada Aidoo) é uma solução que lhe permite controlar unidades de ar condicionado (AC) individuais através da aplicação Wiser Home. Uma Aidoo é ligada à unidade interna de AC e conecta-se à aplicação Wiser Home por Wi-Fi.
Pode controlar vários ares condicionados utilizando a aplicação Wiser Home.
Vantagens da Aidoo:

  • Controlo remoto do AC através da aplicação Wiser Home.

  • A ligação com fios entre a Aidoo e o AC assegura:

    • fiabilidade no controlo do AC,

    • zero falhas de comunicação e ativações não intencionais.

  • Mantém a funcionalidade do inversor e os níveis de eficiência do AC.

  • A Aidoo comunica com a unidade interna do AC utilizando o protocolo do fabricante.

    NOTA: Cada Aidoo é compatível com um único fabricante de AC: Dependendo da marca e modelo do AC, o instalador deve escolher a Aidoo certa.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.