DUG_Wiser_Airzone_WH-05

Modos de funcionamento

Através da aplicação Wiser Home, pode gerir os modos de funcionamento para os dispositivos Airzone.
  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador divisão onde está o dispositivo Airzone.
  2. No ecrã de controlo do dispositivo, toque em (A).
    Os modos de funcionamento (B) serão mostradas de acordo com o dispositivo Airzone conectado.

  3. Selecione um dos modos disponíveis (B):
    • Aquecimento

    • Arrefecimento

    • Seco

    • Ventilação

    • Parar

  4. Arraste a barra deslizante para cima/baixo (C) para ajustar a temperatura de referência (Aquecimento, Arrefecimento e Seco) ou toque no ícone do modo de funcionamento para ativá-lo/desativá-lo.
    SUGESTÃO: Também pode ajustar a temperatura de referência:
    • Ao tocar em ou na secção de aquecimento, arrefecimento ou seco no separador Controlo.

    • Ao adicioná-lo aos seus Favoritos. Para mais informações sobre o Favorito, consulte o tópico Gerir os favoritos no respetivo Manual do Utilizador do Sistema.

    NOTA: Se tiver apenas um dispositivo no Sistema Wiser, o separador Controlo não estará visível. Todas as funções estarão acessíveis através do ecrã Inicial.

    Definições da divisão: Pode editar o nome da divisão para o dispositivo.

    O modo de funcionamento atual indica o modo no qual o sistema está a funcionar.
    • Desligado : Desliga o sistema.
    • Aquecimento : O sistema funciona em modo de aquecimento quando a temperatura de referência > temperatura da divisão.
    • Arrefecimento : O sistema funciona em modo de arrefecimento quando a temperatura de referência < temperatura da divisão.
    • Seco : O sistema funciona em modo seco, reduzindo a humidade e refrescando o ambiente quando a temperatura de referência < temperatura da divisão.
    • Ventilação :O sistema funciona em modo de ventoinha quando a temperatura de referência < temperatura da divisão.
    • Parar : Quando atingir a temperatura de referência, a unidade de AC permanece ligada no modo de baixo consumo (modo de espera).
    • Modo de impulso: O modo Impulso irá aplicar um impulso de +2 °C durante uma hora em cada divisão do sistema. Para obter mais informações sobre os diferentes modos, consulte Boost Mode.
    • Modo automático :(Este modo está disponível apenas para Aidoo) Permite a comutação automática entre arrefecimento e aquecimento e pode desligar-se quando for necessário.
      IMPORTANTE: O modo automático pode ser ativado apenas na aplicação Airzone.
    NOTA: Para aceder a informações de dados em tempo real, de histórico e energia, recomenda-se a instalação de PowerTags nas cargas do Airzone. Consulte Verificar o consumo do dispositivo.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.