DUG_Wiser_Airzone_WH-05

Definir a localização do dispositivo

Pode alterar a localização do dispositivo utilizando a aplicação Wiser Home (p. ex. o quarto, a sala de estar, a sala de jantar, etc.).
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos, selecione o dispositivo da lista, cujo localização pretende alterar.
  3. Toque em Localização para abrir a página de configuração do dispositivo.
  4. Na página Configuração do dispositivo, pode introduzir o Novo nome da divisão (A) ou selecionar uma divisão já existente na lista (B).
    SUGESTÃO:
    • Se o dispositivo já estiver atribuído, pode removê-lo da divisão existente. Toque em Remover da divisão (C).

    • Se o Airzone e outros dispositivos de aquecimento/arrefecimento estiverem na mesma divisão, recomenda-se que atribua um deles a outra divisão através da aplicação Wiser Home. Por exemplo, se tiver um dispositivo de aquecimento, como o termostato ambiente Wiser na mesma divisão onde o Airzone está instalado para o arrefecimento, retire qualquer um dos dispositivos na aplicação e atribua-o a uma divisão diferente.

  5. Depois de efetuadas as alterações, toque em Enviar (D).
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.