DUG_Mureva EVlink_Prise_WH-06

À propos de l’appareil

Le Mureva EVlink (ci-après dénommé EV Socket ) est une prise de courant connectée permettant de recharger les véhicules électriques. Vous pouvez commander la prise VE à distance à l’aide de l’application Wiser Home.

Fonctionnalités

  • Utilisé pour recharger des véhicules électriques, des voitures hybrides rechargeables, des vélos électriques et des scooters électriques.

  • Adapté au branchement et au débranchement fréquents du câble.

  • La LED indique l’état de charge : ARRÊT/MARCHE - disponible/en charge/surchauffe - surintensité.

  • Crochet ergonomique pour suspendre le câble et le contrôleur.

  • Accès à distance : Vous pouvez allumer/éteindre la prise VE à l’aide de l’application, en plus de l’utilisation du bouton Marche/Arrêt sur l’appareil.

  • Consommation électrique : Vous pouvez surveiller la consommation électrique (en kWh et le coût) à l’aide de l’application.

  • Programmation facile : Vous pouvez créer un programme pour les différentes fonctions de l’appareil de manière simple, conformément à vos exigences spécifiques en matière de confort et de commodité.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.