DUG_Mureva EVlink_Prise_WH-06

Configuration de la prise VE avec LED

Vous pouvez modifier l’état de la LED de la prise selon vos besoins pour repérer facilement les fonctions de marche/arrêt et de charge.
  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tout > Prise VE renforcée Mureva > Paramètres de l’appareil.
  2. Sur la page Détails de l’appareil, appuyez sur LED de la prise et sélectionnez l’une des options suivantes (A) :
    • Par défaut :
      • LED verte avec impulsions pendant la charge

      • LED verte fixe lorsque la prise est allumée mais pas en charge.

      • La LED est éteinte lorsque le prise est à l’arrêt.

    • Éteindre au bout de 10 secondes : La LED adopte le comportement par défaut, mais s’éteint au bout de 10 secondes. Tout changement d’état déclenche de nouveau la LED.
    Les paramètres seront sauvegardés automatiquement.

    Pour modifier les paramètres de LED sans l’application Wiser, reportez-vous à la section Paramètres de LED.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.