DUG_Mureva EVlink_Prise_WH-06

Création d’un automatisme

L’exemple suivant illustre la création d’un automatisme pour démarrer la prise VE et d’autres appareils à une heure spécifiée.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur > Automatisme > .
  2. Appuyez sur et choisissez l’icône représentant le mieux votre automatisme.
  3. Saisissez le nom de l’automatisme (A) et sélectionnez l’une des conditions suivantes à remplir (B).
    • Toutes les conditions : Toutes les conditions doivent être remplies pour déclencher un automatisme.
    • Toute condition : Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme.
  4. Appuyez sur Ajouter des conditions (C) et sélectionnez l’une des options suivantes (D) :
    • Changement d’état d’un équipement (sélectionnez l’appareil)
    • Mode Absence (activez ou désactivez)
    • Changements de prix de l'énergie (Pour définir la limite de prix de l'énergie.)
      NOTE: Cette condition n'est disponible que si votre tarif est réglé sur Peak/Off-Peak ou Dynamic. Reportez-vous à la section Réglage du tarif.
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions.

  5. Sélectionnez un appareil (E) qui définira la condition.
  6. Appuyez sur l’icône d’état de l’appareil (Marche/Arrêt) pour régler une action et appuyez sur Régler.
    NOTE: Pour supprimer une condition ajoutée, balayez vers la gauche et appuyez sur . Puis ajoutez une nouvelle condition avec les paramètres requis.
  7. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez l’une des options suivantes. Dans ce cas, Contrôler un appareil (F).
    • Contrôler un appareil : Sélectionnez un appareil à déclencher.
    • Envoyer une notification : Activez la notification pour l’automatisme.
    • Activer un moment : Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
    • Attendez : Cette option vous permet d’ajouter un retard dans une séquence d’automatisme. Vous pouvez définir la durée d’attente en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu’à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions dans un automatisme.

    NOTE:
    • Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 actions.

    • Vous pouvez ajouter une action dans un automatisme. Pour ajouter une autre action, vous devez créer un autre automatisme.

  8. Appuyez sur l’appareil (G) pour régler une action et appuyez sur Régler.
  9. Appuyez sur Sauvegarder (H).
    L’automatisme sauvegardé s’affiche sur la page Automatismes. Appuyez sur l’interrupteur à bascule pour activer/désactiver l’automatisme.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.