DUG_Mureva EVlink_Prise_WH-06

Affichages de la LED

Appairage de l’appareil

Action de l’utilisateur

Affichage de la LED

État

Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir.

La LED clignote en orange une fois par seconde.

Le mode d’appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l’appairage terminé, la LED s’allume en vert fixe pendant un certain temps avant de s’éteindre.

Réinitialisation de l’appareil

Action de l’utilisateur

Affichage de la LED

État

Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé une fois pendant > 10 s.

Au bout de 10 s, la LED se met à clignoter en rouge.

L’appareil est en mode réinitialisation. Les réglages d’usine sont rétablis au bout de 10 secondes. L’appareil redémarre alors et la LED s’éteint après la réinitialisation.

Réglage (état par défaut)

Comportement de la LED

Couleur de la LED

État

Action de l’utilisateur

La LED est éteinte.

L’appareil est à l’arrêt.

État initial.

Appuyez brièvement sur le bouton pour éteindre l’appareil.

Clignote en orange L’appareil tente de se connecter à une passerelle. Appuyez brièvement 3 fois lorsque l’appareil n’est pas connecté pendant le délai de sécurité.
Orange fixe (5 secondes) L’appareil ne fait pas partie de la passerelle et le délai de sécurité s’est écoulé. Appuyez brièvement 3 fois lorsque le délai de sécurité s’est écoulé.
Clignote en vert L’appareil est déjà connecté à la passerelle. Appuyez brièvement 3 fois lorsque l’appareil est connecté à la passerelle.
L’appareil vient d’être allumé. L’appareil est allumé en premier.
Modification du comportement par défaut de la LED Lorsque la sortie est désactivée, appuyez sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes : le comportement de la LED passe alors de l’état par défaut à l’état éteint au bout de 10 secondes. Répétez la même étape pour revenir au mode par défaut. Reportez-vous à la section Configuration de la LED de la prise.
Verte en permanence L’appareil est sous tension, la consommation électrique est inférieure à 10 W.

Mettez l’appareil sous tension via le bouton-poussoir ou l’application Wiser Home.

Verte avec impulsions L’appareil est sous tension, la consommation électrique est supérieure à 10 watts. La voiture a commencé à charger, donc la consommation électrique est élevée.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.