DUG_Mureva EVlink_Prise_WH-06

Réinitialisation de l’appareil

Vous pouvez rétablir les réglages d’usine par défaut de la prise VE. Celle-ci peut être réinitialisée manuellement à tout moment, par exemple lors du remplacement de la passerelle.
IMPORTANT: La réinitialisation aux réglages d’usine ne peut être effectuée que dans les 5 minutes suivant la mise sous tension. Au bout de 5 minutes, vous ne pourrez plus réaliser la réinitialisation aux réglages d’usine avec le bouton-poussoir.

Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir, puis maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser l’appareil aux réglages d’usine par défaut.
La LED clignote en rouge au bout de 10 s, vous pouvez ensuite relâcher le bouton-poussoir.

NOTE: Toutes les données de configuration, données d’utilisateur et données du réseau sont effacées.

Après la réinitialisation aux réglages d’usine, la LED s’éteint.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.