DUG_Odace SSO_WH-07

Appairage d’un interrupteur sans fil à une prise de courant

  1. Retirez l’enjoliveur de l’interrupteur sans fil.
  2. Appuyez brièvement 5 fois de suite sur le bouton-poussoir supérieur droit de l’interrupteur sans fil.
    La LED d’état clignote en vert.
  3. Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir de la prise.
    La LED d’état clignote en vert.

    Une fois l’appairage réussi, la LED verte de l’interrupteur sans fil et de la prise de courant cesse de clignoter.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.