DUG_Odace SSO_WH-07

Réinitialisation de l’appareil dans Quick Home Connect

Il est nécessaire de réinitialiser les appareils dans les cas suivants:

Une fois la réinitialisation effectuée avec succès. Le commutateur et l’appareil sans fil reprennent leurs réglages d’usine.

  • Intégration dans le système Wiser

    • Si vous souhaitez intégrer les appareils dans le système Wiser, réinitialisez tous les appareils dans Quick Home Connect et appairez-les au Wiser Hub, pour plus d'informations, reportez-vous à l'appairage de l'appareil avec le Wiser Hub.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.