DUG_Odace SSO 16 A_WH-08

À propos de l’appareil

La prise de courant connectée 16A (ci-après dénommée prise de courant) est une prise de courant connectée conçue pour gérer et contrôler les dispositifs électriques de manière pratique et efficace.

La prise est équipée des éléments suivants :

  • Mécanisme de protection de température : lorsque la prise de courant est utilisée avec une charge élevée sur une longue période, le mécanisme peut désactiver la prise de courant, assurant ainsi une protection contre la surchauffe.

  • Mécanisme de protection contre les surcharges : lorsque la prise de courant est utilisée avec une charge élevée (~18 A ou plus), le mécanisme peut désactiver la prise de courant, assurant ainsi une protection contre les surcharges.

Caractéristiques d’une prise de courant :

  • Accès à distance : vous pouvez activer / désactiver la prise à l’aide de l’application ou via un interrupteur sans fil ou via la commande vocale (Google Home, Amazon Alexa, Siri) en plus d’utiliser le bouton Marche/Arrêt sur le dispositif lui-même.

  • Consommation : vous pouvez surveiller la consommation électrique (W) à l’aide de l’application.

  • Installation facile : la prise de courant s’installe dans des boîtiers muraux existants (40 mm), sans besoin de boîtier mural individuel.

  • Programmation facile : vous pouvez créer un programme pour les différentes fonctions de l’appareil de manière simple, conformément à vos exigences spécifiques en matière de confort et de commodité.

  • Sécurité élevée : la protection intégrée contre les surcharges et les surchauffes garantit la sécurité permanente de la prise.

NOTE:
  • Ne raccordez aucun appareil dépendant d’une alimentation électrique permanente

  • Ne mélangez pas différents types de charge dans la prise commandée

  • N’utilisez pas de multiprises dans la prise commandée

  • Ne l’utilisez pas pour charger des VE

Élément de fonctionnement

  1. Bouton-poussoir avec LED d’état

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.