DUG_Odace SSO 16 A_WH-08

Affichages LED

Appairage de l’appareil

Action de l'utilisateur

Affichage LED

Statut

Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir

La LED clignote en orange une fois par seconde.

Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l’appairage terminé, la LED s’allume en vert fixe pendant un certain temps avant de s’éteindre.

Réinitialisation de l’appareil

Action de l'utilisateur

Affichage LED

Statut

Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé une fois pendant > 10 s.

Au bout de 10 s, la LED se met à clignoter en rouge.

L'appareil est en mode réinitialisation. Les réglages d’usine sont rétablis après 10 secondes. Le dispositif redémarre et la LED s’allume en orange.

Réglage (état par défaut)

Affichage LED

Description

La LED rouge s’allume.

La LED rouge s’allume lorsque la sortie est activée.

Toutes les LED sont éteintes.


Les LED sont éteintes lorsque la sortie est éteinte.

Alarmes

Affichage LED

Description

Rouge clignotant rapide

En cas d’alarme de surcharge ou de surchauffe et lorsque le dispositif est éteint. Reportez-vous à la section Dépannage pour effacer les alarmes.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.