DUG_PowerTag-E_WH-10

Kontrol af enhedsforbruget

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du overvåge den direkte historik for elnet, solenergi og individuelle belastninger samt statistisk analyse af energiforbruget for alle de belastninger, der er installeret med PowerTag
  • Direkte: Leverer live-data over netforbruget og øjebliksstatus for der, hvor strømmen kommer fra:

    • Elnet til Hjem: Import

      (Hjem forbruger strøm fra elnettet)
    • Hjem til elnet: Eksport (overskydende strøm fra solcelleproduktion leveret til elnettet)

    VIGTIG: Det er nødvendigt at installere PowerTagElnet og yderligere strømkilder som solenergi, solenergi og batteri for at få nøjagtige data om strømflowet.

  • Historik: Giver en oversigt over strømforbruget for hver belastning. Hvis der er et eksisterende solcelleanlæg på elnettet, giver appen en historik over importeret og eksporteret energi.

  • Indsigter: Giver oplysninger om energibesparelser og den årlige regning udregnet med den fastsatte tarif.

  • Historik og indsigter for personliggjorte energiindsigter: Giver en estimeret energifordeling af dit hjems forbrug. Energisammenligning med lignende boliger og de bedste tip til energibesparelse.

    BEMÆRK:
    • Direkte data vises ikke.

    • Historikken vises kun i måneder og år.

    • Ikke alle energiindsigter vises samtidigt.
      Eksempel: Der foreligger en fordeling af energi for den foregående måned på den første dag i måneden.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.