DUG_PowerTag-E_WH-10

Energivisning for individuelle enheder

Du kan overvåge flere enheder i effektflowet på fanen Energi. Du kan se energiforbruget i kWh på daglig, ugentlig, månedlig og årlig basis.

Effektflowet viser øjeblikkelig strøm for disse enheder, hvis du har installeret dem.

  • Intelligente stikkontakter

  • Tilsluttede stikdåser

  • 16 A-relæer

Fordele:

  • Direkte data fra individuelle enheder.

  • Historik for individuelle enheder.

Forudsætning: Par smart plugs og trådløse stikkontakter ved at tilknytte et ikon. Det nye ikon vises på Hjem-skærmen og også i energiopdelingen.
Hvis du parrer enhederne med Wiser Hub for første gang, skal du se Parring af den trådløse stikkontakt, Parring af Smart Plug.
Hvis du allerede har installeret enhederne og ønsker at ændre enhedens ikon, skal du se Skift af ikon for Smart Plug, Trådløse stikkontakter.
BEMÆRK: Hvis du ændrer ikonet til en anden kategori, slettes alle historiske data.

Når Wiser Home-appen er opdateret, får brugeren besked om, at strømforbrug-funktionen er tilgængelig for de nævnte enheder i fanen Energi.

  1. Læs funktionsopdateringen, og stryg for at navigere til næste skærm.

  2. Tryk på for at lukke overlejringsskærmbilledet.

Live

Sådan får du adgang til direkte data:
  1. På den nederste navigationsbjælke skal du trykke på > Direkte.

    Grafen Strømforbrug og Direkte vises kun for 16 A-relæer , Smart Plugs og trådløse stikkontakter , hvis der er en energikilde. (Vis op til de 4 højeste enheder).

Historik

Sådan får du adgang til energihistorik:
  1. På den nederste navigationsbjælke skal du trykke på > Historik.

  2. Tryk på (A) for at vælge den nødvendige tidsramme (A): Timer, dage, måneder, år.

    De installerede enheders historik er fremhævet i grafen (B).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.