DUG_PowerTag-E_WH-10

Live

Med Wiser Home-appen kan du overvåge direkte data for effektflowet i dit hus (import og eksport fra elnet).
Sådan vises direkte data:
VIGTIG: Det er nødvendigt at installere PowerTagElnet og yderligere strømkilder som solenergi, solenergi og batteri for at få nøjagtige data om effektflowet.
  1. På den nederste navigationsbjælke, tryk på .
  2. Tryk på Direkte.
    • Import fra elnet: Live-grafen viser elpriserne i realtid i løbet af dagen. Du kan interagere med grafen for at se, hvornår de dyreste tidspunkter forekommer baseret på din pris.
      BEMÆRK: Denne graf vises kun, hvis du har indstillet din pris til spidsbelastning/uden for spidsbelastning eller dynamisk. Se Indstilling af pris
       
    • Import og eksport fra elnet (gælder for net med solcelleanlæg på elnettet): Forbruget fra elnet med belastninger er vist med blåt, og den overskydende energi fra solcelleproduktionen, der sælges, er vist med grønt.

      Den overskydende energi, der sælges fra solcelleproduktionen, er vist med grønt


    • Elnet, solenergi og batteri
      • Elnet: Repræsenteret med blåt.

      • Solceller (PV): Vist med grønt.

      • Batteri: Vist i gråt

      Rul ned for at se grafen.

      BEMÆRK: Sørg for at parre Schneider-inverteren og Boost i dagslys, så solcelleudstyret (grønt) er tilgængeligt i Direkte.

      • Forbrug i alt: Det viser det samlede energiforbrug i kWh.

      • Solcelleproduktion: Den viser den energi, der produceres af solcelleanlægget i kWh.

      • Selvforsyning: Det viser den procentdel af energien, der produceres af solcelleanlægget, og som forbruges af husholdningen.

      • % af den anvendte produktion: Det viser den procentdel af solenergi, der bruges.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.