DUG_PowerTag-E_WH-10

En direct

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez consulter les données en direct du flux de puissance dans votre maison (importation et exportation du réseau).
Pour afficher les données en direct :
IMPORTANT: Il est nécessaire d’installer un PowerTag sur Réseau et des sources d’alimentation supplémentaires telles que l’énergie solaire, solaire et de batterie pour disposer de données précises sur le flux énergétique instantané.
  1. Sur la barre de navigation inférieure, appuyez sur .
  2. Appuyez sur En direct.
    • Importation du réseau : Le graphique en direct affiche les prix de l'électricité en temps réel tout au long de la journée. Vous pouvez interagir avec le graphique pour voir quand les heures les plus chères sont basées sur votre tarif.
      NOTE: Ce graphique s'affiche uniquement si vous avez défini votre tarif sur Heures pleines/Heures creuses ou Dynamique. Reportez-vous à la section Enregistrer le tarif
       
    • Importation et exportation du réseau (applicable au réseau avec système solaire sur réseau) : La consommation du réseau avec les charges est représentée en bleu et l’énergie excédentaire de la production solaire vendue est représentée en vert.

      L’énergie excédentaire de la production solaire vendue est représentée en vert


    • Réseau, solaire et batterie
      • Réseau : Représenté en bleu.

      • Solaire (panneaux photovoltaïques) : Représenté en vert.

      • Batterie : Représenté en gris

      Faire défiler vers le bas pour afficher le graphique.

      NOTE: Veillez à appairer l'onduleur Schneider et le Booster à la lumière du jour pour que l'équipement PV (vert) soit disponible en direct.

      • Consommation totale : indique la consommation d’énergie totale en kWh.

      • Production solaire : indique l’énergie produite par le système solaire en kWh.

      • Autosuffisance : indique le pourcentage d’énergie produite par le système solaire et consommée par le foyer.

      • % de la production utilisée : indique le pourcentage d’énergie solaire utilisée.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.