DUG_PowerTag-E_WH-10

Criar uma automatização

Segue-se um exemplo de criação de uma automatização de quando a rede está a importar mais de 0,5 kW, depois enviar uma notificação.
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Automatização > para criar uma automatização.
  3. Toque em e selecione um ícone que melhor representa a sua automatização.
  4. Introduza um nome da automatização (A) e selecione uma das seguintes condições a cumprir (B).
    • Todas as condições: Todas as condições devem estar preenchidas para acionar uma automatização
    • Qualquer condição: Qualquer uma das condições deve estar preenchida para acionar uma automatização.
  5. Toque em Adicionar condições (C) e selecione uma das seguintes opções (D):
    • Alteração do estado do dispositivo (Selecionar o dispositivo)
    • Modo ausente (Ativar ou Desativar)
    • Alterações do preço da energia(Para definir o limite do preço da energia)
      NOTA: Esta condição está disponível apenas se a sua tarifa estiver definida como Pico/Fora de Pico ou Dinâmica. Consulte Definir tarifa
    NOTA: Podem ser adicionadas no máximo 10 condições.
  6. Selecione um dispositivo para definir a condição. Neste exemplo, selecione Rede.
  7. Toque em mais de (E) e introduza um valor da potência no campo (F).
  8. Toque em Definir(G).
    NOTA: Para remover uma condição adicionada, arraste para a esquerda e toque em .

  9. Para adicionar uma ação, toque em Depois > Adicionar uma ação e selecione qualquer uma das seguintes opções (H):
    NOTA: Podem ser adicionadas no máximo 10 ações.
    • Controlar um dispositivo: Selecione um dispositivo que pretende acionar.
    • Enviar notificação: Ative a notificação para a automatização.
    • Ativar um momento: Selecione o momento que pretende acionar.
    • Esperar: Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em aumentos de 1 hora e 1 minuto, até ao máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações numa automatização.
  10. Toque em Notificar-me (I) e, depois, em Guardar.
  11. A automatização guardada é apresentada na página Automatização. Toque no seletor de ativação/desativação (J) para ativar/desativar a automatização.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.