DUG_Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 16A_WH-06

Einstellungen der Bodensensoren

Mit der Wiser Home App können Sie die Bodensensoreinstellungen aktualisieren, die bei der Erstkonfiguration festgelegt wurden.

Bodensensor

So wählen Sie den Bodensensor:

  1. Abzweig Bodensensor (A) für das Menü "Slide up".

  2. Wählen Sie den Sensortyp (kOhm) aus der folgenden Liste aus.

    • 10K

    • 12K

    • 15K

    • 33K

    • 47K

    • Nicht eingebaut

    HINWEIS: Wählen Sie den korrekten Fußbodentyp, der installiert ist, und dann können Sie den Offset und die Temperaturgrenze einstellen.

Offset des Bodensensors

So stellen Sie die Offset-Temperatur ein:

  1. Abzweig Offset Bodensensor (B) für ein Erweiterungsmenü.

  2. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Offset-Temperatur einzustellen.

    HINWEIS: Die Offset-Temperatur reicht von -9°C bis +9°C und kann in Schritten von 0,1°C eingestellt werden.
  3. Tippen Sie auf Speichern.

Grenzwert für Bodensensor

So stellen Sie den oberen und unteren Temperaturgrenzwert ein:

  • Tippen Sie auf der Einstellungsseite Untergrenze für Bodensensor (C), um den oberen Temperaturgrenzwert des Bodensensors einzustellen, und dann auf Speichern.

    HINWEIS: Die Temperaturbereiche reichen von 5 °C bis 19 °C, und die maximale Schutztemperatur sollte höher als die minimale Schutztemperatur sein.

  • Abzweig Untergrenze für Bodensensor (D), um die untere Temperaturgrenze des Bodensensors einzustellen, und dann auf Speichern.

    HINWEIS: Die Temperaturbereiche reichen von 21 °C bis 40 °C, und die minimale Schutztemperatur sollte niedriger als die maximale Schutztemperatur sein.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.