DUG_Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB_WH-05

Installieren des Geräts


Montageort auswählen:

Damit der Thermostat betrieben werden kann, muss der interne Temperatursensor so weit wie möglich gegen äußere Einflüsse und Temperaturschwankungen geschützt werden. Dadurch wird eine zuverlässige Erfassung der Raumtemperatur gewährleistet.
Folgendes ist daher bei der Wahl des Montageorts zu berücksichtigen:

  • Mindestmontagehöhe: 1,5 m über dem Boden.

  • Nicht zu nah an Fenstern, Türen oder Lüftungsöffnungen montieren.

  • Nicht über Heizgeräten oder anderen Wärmequellen montieren.

  • Nicht abgedeckt oder hinter Vorhängen montieren.

  • Direktes Sonnenlicht und Lichteinfall von Lampen vermeiden.

  • Nicht in Steckdosenleisten über oder in der Nähe von Komponenten anschließen, die Wärme erzeugen, wie Dimmer oder elektronische Schalter.

  • Bei Hohlwand-Montage muss der Verteilerkasten oder das Installationsrohr ordnungsgemäß abgedichtet sein, damit der Luftstrom die Leistung des Temperatursensors nicht beeinträchtigt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.