DUG_Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 16A_WH-06

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) ist ein intelligenter persönlicher Assistent, der von Amazon™ entwickelt wurde und zur Sprachinteraktion fähig ist.

Allgemeine Wise Befehle für Alexa

  • Geräte suchen: “Alexa, suche die Geräte“

  • Temperatur verringern: “Alexa, verringere die Temperatur im Obergeschoss um 4 Grad”

  • Temperatur erhöhen: “Alexa, erhöhe die Temperatur im Obergeschoss um 3 Grad”

  • Temperatur einstellen: “Alexa, stelle das Obergeschoss auf 20 Grad ein”

  • Temperatur abrufen: “Alexa, wie hoch ist die Temperatur im Obergeschoss?”

  • Abrufen des Sollwerts: “Alexa, worauf ist das Obergeschoss eingestellt?”


Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.