DUG_Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 16A_WH-06

Manuelle Einstellung des Timermodus

Sie können den Boost-Modus manuell aktivieren und deaktivieren.
Bei aktivierter Option steigt die Temperatur in den Temperatursteuerungsmodi um 2 °C und über den Sollwert um +2.

Zur Aktivierung des Boost-Modus:

  1. Drücken Sie den Drehtaster, bis die Anzeige blinkt (drücken Sie 2 Mal, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, und 1 Mal, wenn der Sollwert bereits angezeigt wird).

  2. Drücken Sie den Drehtaster einmal, um in das Boost-Menü zu wechseln.


    +1 blinkt auf der Thermostatmatrix.
    HINWEIS: Der Thermostat verlässt den Boost-Modus, wenn innerhalb von 5 Sekunden nach dem Drücken des Drehtasters keine Interaktion stattfindet.
  3. Drücken Sie den Drehtaster, um zwischen den Boost-Stunden von +1 bis +3 zu navigieren.

    HINWEIS: Wenn Sie den Drehtaster am Gerät drücken, wechselt die Auswahl des Boost-Modus zwischen +1+2+3- - (Boost-Abbruch) und wieder zurück auf +1.

    Nach der Auswahl der Boost-Stunden speichert der Thermostat und beendet den Boost-Modus, wenn innerhalb von 5 s keine Interaktion erfolgt.

Zum Beispiel:
Wenn der aktuelle Sollwert 12 °C beträgt und Sie den Boost-Modus aktivieren, indem Sie +3 wählen.
Der Boost-Modus setzt die Solltemperatur für die nächsten 3 Stunden auf 14 °C. Nach 3 Stunden kehrt der Sollwert auf 12 °C zurück.


So deaktivieren Sie den Boost-Modus:

  1. Drücken Sie den Drehtaster einmal.
    +1 blinkt auf der Thermostatmatrix.

  2. Drehen Sie den Drehtaster im Uhrzeigersinn, bis der Thermostat - - anzeigt (Boost-Abbruch).

    Nach Auswahl des Timers "Abbrechen" speichert der Thermostat und beendet den Timer-Modus, wenn innerhalb von 5 s keine Interaktion erfolgt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.