DUG_Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB_WH-05

Einstellen der Raumtemperatur mithilfe der App

Mit der Wiser Home App können Sie die Raumtemperatur für die Heizung anpassen.

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Alle oder die Registerkarte „Raum“.

  2. Tippen Sie auf , um einen Thermostat zu wählen.

  3. Verwenden Sie den Schieberegler und stellen Sie die Raumtemperatur für die Heizung ein.

    HINWEIS:
    • zeigt an, dass die Raumtemperatur unter der Sollwerttemperatur liegt, d. h. die Heizung ist eingeschaltet.

    • zeigt an, dass die Raumtemperatur über der Sollwerttemperatur liegt, d. h. die Heizung ist ausgeschaltet.

    VORSCHLAG: Durch Tippen auf können Sie die Boostzeit einstellen und sie deaktivieren.
    WICHTIG:
    • Wenn die Boostzeit eingestellt ist, erhöht das System die Sollwerttemperatur automatisch um 2 °C für die Dauer der Boostzeit. Nach Beendigung der Boostzeit kehrt die Temperatur auf den letzten Sollwert zurück.

    • Wenn Sie den Schieberegler an den unteren Rand der Leiste schieben, wird der Modus Frostschutz aktiviert. In diesem Modus hält das System die Raumtemperatur konstant bei 5 °C, um ein Einfrieren zu verhindern.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.