DUG_Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 16A_WH-06

Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

Mit der Wiser Home App können Sie Ihren Thermostat mit dem Wiser Hub koppeln, um auf den Thermostat zuzugreifen und ihn zu steuern.
  1. Tippen Sie auf demStartbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > >Heizung > .
    VORSCHLAG: Sie können auch durch Tippen auf die Registerkarte Kontrolle > > Heizung > navigieren.
  3. Tippen Sie auf QR-Code scannen und erlauben Sie der Wiser Home-App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.
    WICHTIG:
    • Der QR-Code befindet sich auf der Rückseite des Thermostatmoduls und ist nicht sichtbar, wenn dieses am Einsatz montiert ist. Beachten Sie für den Aus- und Einbau die Installationsanweisungen.

    • Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und fahren Sie mit Schritt 4 fort.

    Wenn der QR-Code falsch ist, wird die Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • (A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode ein und tippen Sie auf Verbinden. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind.

    • (B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können.

  4. Wenn das Gerät validiert ist, tippen Sie auf Weiter.
  5. Halten Sie den Thermostat-Drehtaster (> 3 s) gedrückt, bis Jn am Gerät erscheint.
    Die Funk-LED blinkt beim Verbinden orange.
    Warten Sie einige Sekunden, bis die Funk-LED am Thermostat grün leuchtet und die App bestätigt, dass das Relais verbunden ist.
    HINWEIS: Die Funk-LED am Thermostat leuchtet rot, wenn keine Verbindung hergestellt werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Problembehandlung.
  6. Weisen Sie dem Thermostat einen Raum zu, und tippen Sie dann auf Eingeben.
    HINWEIS: Wenn die Voreinstellung des Thermostats auf P3 (Hydronik-Fußbodenheizung) eingestellt ist und er an einen Wiser Fußbodenheizungsaktor (FBH) angeschlossen ist, dann weisen Sie einen Raum zu und tippen Sie auf Weiter zur Konfiguration der FBH. Siehe Konfigurieren des FBH-Aktors, um die Einrichtung abzuschließen.

    Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:

    • + Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.

    • Verwendung Ihres Geräts: Antippen, um mit der Verwendung des gekoppelten Geräts zu beginnen.

    HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind.

Der Thermostat wird jetzt auf der Registerkarte Kontrolle unter Alle und den spezifischen Raum-Registerkarten aufgelistet.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.