DUG_Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 16A_WH-06

Sperren der Benutzeroberfläche

Mit der Wiser Home App können Sie die Thermostat-Steuerungen sperren (nichts geschieht, wenn der Thermostat-Drehtaster im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird). Dadurch wird verhindert, dass Kinder die Temperaturen in Ihrem Raum ändern, indem sie damit spielen.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > > Zugriffsschutz (A), um die Thermostatregelung zu sperren oder zu entsperren.
    VORSCHLAG: Wenn die Thermostatsperre aktiv ist, erscheint neben dem Thermostat ein .
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.