Über das Gerät
Die Steckdose ist wie folgt ausgestattet:
-
Temperaturschutzmechanismus: Wenn die Steckdose über einen längeren Zeitraum mit einer hohen Last verwendet wird, kann der Mechanismus die Steckdose ausschalten und so den Überhitzungsschutz gewährleisten.
-
Überlastschutzmechanismus: Wenn die Steckdose mit einer hohen Last (~18 A oder höher) verwendet wird, kann die Steckdose durch den Mechanismus abgeschaltet werden, was den Überlastschutz gewährleistet.
Merkmale einer Steckdose:
-
Fernzugriff: Zusätzlich zur Ein/Aus-Taste am Gerät selbst können die Steckdose über die App, über einen Connected Funk-Taster oder über die Sprachsteuerung (Google Home, Amazon Alexa, Siri) ein-/ausschalten.
-
Leistungsaufnahme: Sie können den Stromverbrauch (W) mit der App überwachen.
-
Einfache Installation: Die Steckdose kann in bestehende Wanddosen (40 mm) eingebaut werden, ohne dass eine separate Wanddose erforderlich ist.
-
Einfache Planung: Sie können einen Zeitplan für die verschiedenen Gerätefunktionen erstellen, der Ihren spezifischen Anforderungen bezüglich Komfort und Bequemlichkeit entspricht.
-
Hohe Sicherheit: Der integrierte Überlast- und Überhitzungsschutz sorgt dafür, dass die Steckdose jederzeit sicher ist.
-
Das Gerät darf keine sicherheitsrelevanten Anwendungen steuern
-
Vermischen Sie keine unterschiedlichen Lasttypen an der gesteuerten Steckdose
-
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen an der gesteuerten Steckdose
-
Nicht zum Aufladen von Elektrofahrzeugen verwenden