DUG_SysM/SysD SSO 16 A_WH-08

Fehlerbehebung

Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Die Steckdose schaltet sich nicht ein.

Die Steckdose ist beschädigt, oder es kann ein Alarm auftreten, wenn die LED rot blinkt.

Schalten Sie zunächst die Steckdose aus und wieder ein und prüfen Sie, ob sie danach funktioniert. Wenn die Steckdose noch nicht funktioniert, können Sie sie austauschen.

Der Benutzer kann den Ausgang weder lokal noch aus der Ferne einschalten, bis der Alarm gelöscht wurde.

LED blinkt schnell ROT.

Löschen Sie die Alarme der Steckdose.

Um den Alarm zu löschen, halten Sie den Taster 4 Sekunden lang gedrückt. Nach 4 Sekunden hört das Blinken auf und der Alarm wird gelöscht. Sie können die Steckdose erneut verwenden.

HINWEIS: Vor dem Löschen des Alarms sollten Sie die Ursachen für die Überlast/Überhitzung beheben.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.