DUG_SysM/SysD SSO 16 A_WH-08

Zurücksetzen des Gerätes

Sie können die Steckdose auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Sie kann jederzeit manuell zurückgesetzt werden, z. B. wenn der Hub ausgetauscht wird.

  1. Drücken Sie den Drucktaster dreimal kurz und halten Sie ihn 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf den werkseitigen Standardmodus zurückzusetzen.

  2. Nach 10 Sekunden beginnt die LED rot zu blinken und lässt dann den Drucktaster los.

    Die LED hört auf zu blinken, sobald das Gerät erfolgreich zurückgesetzt wurde.

Der Plug startet neu und blinkt einige Sekunden lang grün.
HINWEIS: Alle Konfigurationsdaten, Benutzerdaten und Netzwerkdaten werden gelöscht.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.