DUG_SysM/SysD SSO 16 A_WH-08

Einrichten eines Zeitplans

Mit der Wiser Home App können Sie einen Zeitplan erstellen oder der Steckdose zuweisen.

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

  2. Wechseln Sie zur Registerkarte Zeitplan, und tippen Sie auf .

  3. Geben Sie den Namen des Zeitplans ein, und wählen Sie Geräte aus dem Menü TYP.
  4. Wählen Sie die Smarte Steckdose aus dem Menü ANWENDEN FÜR, und tippen Sie aufErstellen.

    Der nächste Bildschirm zeigt standardmäßig ein Ereignis für die Woche an, das geändert werden kann.

  5. Tippen Sie , um ein Ereignis hinzuzufügen, z. B. STATE (ein/aus) und WHEN (Sonnenaufgang/Sonnenuntergang oder bestimmter Zeitbereich).

  6. Tippen Sie auf Einstellung, um den Zeitplan zu speichern.

    VORSCHLAG:
    • Je nach Bedarf können Sie mehrere Zeitpläne hinzufügen. Wählen Sie die Tage aus, tippen Sie auf , stellen Sie den Ein-/Aus-Status und die Uhrzeit ein.

    • Sie können den bestehenden Zeitplan in einen anderen Zeitplan oder die Tage Ihrer Wahl kopieren. Tippen Sie auf .

      • Tippen Sie auf Zeitplan, wählen Sie einen bestehenden Zeitplan aus und tippen Sie auf Kopieren.

      • Tippen Sie auf Tag, wählen Sie die Tage aus, die Sie zuweisen möchten, und tippen Sie auf Kopieren.

    • Tippen Sie auf dem Bildschirm oben rechts auf und wählen Zeitplan verwenden Umschalter zum Ein-/Ausschalten des Zeitplans.

    • Wenn der Zeitplan beginnt, sehen Sie die bis zur Uhrzeit auf den folgenden Bildschirmen:

      • Bildschirm zur Gerätesteuerung.

      • Registerkarte Kontrolle unter dem Gerätenamen.

      • Abschnitt Favorisierte Geräte auf dem Startbildschirm.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.