DUG_System M und System D SSO_WH-07

Überwachung des Energieverbrauchs

Mit der Wiser Home App können Sie den Energieverbrauch der an das Gerät angeschlossenen Last überwachen.
  1. Tippen Sie auf der Registerkarte Steuerung auf Alle > Connected Steckdose.
  2. Beim Einschalten der Steckdose wird der Stromverbrauch in Watt (W) angegeben.
    VORSCHLAG: Die Leistungsaufnahme variiert je nach der an die Steckdose angeschlossenen Last.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.