DUG_SysM/SysD SSO 16 A_WH-08

Informações técnicas

Potência nominal para o tipo de carga


2000 W


100 W, 125 µF


1500 VA


2000 VA


3680 W


6 AX, máx. 70 µF


16 A, cos φ = 0,6


1600 VA, máx 7 A

Tensão nominal:

CA 230 V~, 50 Hz

Stand-by:

máx. 0,4 W

Proteção de fusíveis:

Disjuntor 16 A

Terminais de ligação:

Terminais para o máx. de 2 x 2,5 mm²

Frequência de funcionamento:

2405 - 2480 MHz

Potência máx. de radiofrequência transmitida:

<10 mW

Proteção:

IP20

Precisão de medição:

± 1% para cargas >25 W

Protocolo de comunicação:

Certificado Zigbee 3.0

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.