DUG_SysM/SysD SSO 16 A_WH-08

Gestión de cargas

La gestión de cargas evita que el interruptor automático se dispare al apagar la carga (p. ej., calentador de agua, Schneider Charge) o reducir la potencia de la carga. Esto mantiene el consumo total del sistema por debajo de un límite definido. El valor límite lo establece la potencia contratada, consulte Ajuste de tarifa. Los dispositivos que cumplan con los requisitos se añadirán automáticamente a la gestión de cargas.
IMPORTANTE: Cuando un dispositivo está siendo gestionado por la gestión de cargas, sus programaciones horarias, momentos y automatizaciones no se ejecutarán para ese dispositivo.
NOTA: Se pueden añadir un máximo de 8 dispositivos.

Dispositivos compatibles:

  • Micromódulo de potencia (calentador de agua)

  • Enchufe de EV

  • Enchufe inalámbrico

  • Enchufes conectados

  • Schneider Charge

Requisito previo:

  • Configure uno de sus dispositivos PowerTag como Red. Consulte Emparejamiento del PowerTag principal.

  • Ajuste la potencia contratada.


     La potencia contratada por defecto se ajusta automáticamente al emparejar el PowerTag principal como Red. Puede cambiar la potencia contratada más adelante si el valor de la red ajustado durante la instalación de PowerTag no coincide con la tarifa. Consulte Ajuste de tarifa.
  • Empareje los dispositivos compatibles. Consulte el emparejamiento del dispositivo (en función de los dispositivos que tenga instalados): micromódulo de potencia, enchufe de EV, enchufe inalámbrico, enchufe conectado, Schneider Charge.

    IMPORTANTE: Para emparejar dispositivos Wi-Fi® como Schneider Charge, asegúrese de que el dispositivo y el hub/controlador están conectados a la misma red Wi-Fi®.
    NOTA: están conectados a la misma red Schneider Charge utilizando el módulo de gestión de cargas, consulte la guía del usuario del dispositivo correspondiente.

Activación de la gestión de cargas

En cuanto se cumplan los requisitos previos, el usuario recibe una notificación de que esta función está disponible. La pantalla Gestión de cargas se muestra en la pantalla de Inicio.

  1. Lea la actualización de la función y deslice para navegar a la siguiente pantalla.

  2. Pulse para cerrar la pantalla superpuesta.

    • Los dispositivos compatibles se inscribirán automáticamente.

Desactivación de la gestión de cargas

La función de gestión de cargas para los dispositivos compatibles se puede desactivar en cualquier momento.

  1. En la pantalla de Inicio, pulse > Gestión de la energía > Gestión de cargas.


  2. Pulse el interruptor de alternancia (A) de los dispositivos que quiere desactivar.

    Si el dispositivo está actualmente en uso, una notificación le indicará que la desactivación de esta función podría provocar desconexiones de potencia. Pulse Continuar para desactivar.

Estado de activación

En la pestaña de control y en la pantalla de control del dispositivo, (A) indica el estado de gestión de cargas.

  • Por lo general, los dispositivos estarán apagados durante un máximo de 10 minutos. Se reiniciará automáticamente cuando la energía esté disponible.

  • Si desea encender el dispositivo en la pestaña de control o en la pantalla Control del dispositivo, se mostrará una ventana de Precaución para indicar que el dispositivo se está gestionando activamente. Lea la información, pulse Ir a Ajustes y desactive el interruptor de alternancia para eliminar el dispositivo de la gestión de cargas.

Estado en directo

Cuando la función de control de cargas está activa para cualquier dispositivo, la desconexión de carga (A) se muestra en la pestaña En directo.

Solución de problemas

Error

Posible causa

Solución

Algoritmo no disponible actualmente se muestra en la pestaña En directo.

  • El dispositivo está sin conexión.
  • Sistema/hub no puede recibir datos del dispositivo.
  • Problema técnico.

Reinicie su hub.
Si el problema persiste, póngase en contacto con su instalador o visite Ayuda y soporte y seleccione su país.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.