DUG_SysM/SysD SSO 16 A_WH-08

Indicación LED

Emparejamiento del dispositivo

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces.

El LED parpadea en ámbar una vez por segundo.

El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Cuando se ha completado la vinculación, el LED se ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse.

Restablecimiento del dispositivo

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces y manténgalo pulsado una vez durante >10 s.

Después de 10 s, el LED empieza a parpadear en rojo.

El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. Los ajustes de fábrica se restablecen tras 10 segundos. A continuación, se reinicia el dispositivo y el LED se ilumina en naranja.

Configuración (estado por defecto)

Estado

Indicación LED

Descripción

El LED rojo se ilumina.

El LED rojo se ilumina cuando la salida está conectada.

Todos los LED están desconectados.

Los LED están apagados cuando la salida está apagada.

Alarmas

Estado

Indicación LED

Descripción

Parpadeo rápido en rojo

Cuando hay una alarma de sobrecarga o sobretemperatura y el dispositivo se desconecta.

Modo de indicador LED/Modo de retroiluminación

Estado de la carga

ENCENDIDO

APAGADO

Invertir con carga

Sin LED

Consistente con la carga

Sin LED

Siempre apagado

Sin LED

Sin LED

Siempre encendido

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.