DUG_SysM/SysD SSO_WH-07

Supervisión del consumo de energía

Mediante la aplicación Wiser, puede supervisar el consumo energético de la carga conectada al dispositivo.
  1. En la pestaña Control, toque Todos > Toma de corriente conectada.
  2. Cuando la toma de corriente está encendida, el consumo de energía se muestra en vatios (W).
    SUGERENCIA: El consumo de potencia varía en función de la carga conectada a la toma de corriente.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.