Dimmer
-
Tippen Sie auf , um zum Bildschirm Gerätedetails zu gelangen.
|
A |
Gerätename: Tippen, um den Gerätenamen zu ändern. |
|
B |
Standort: Tippen, um den Dimmer einem beliebigen Raum zuzuweisen (z. B. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche usw.). Weitere Informationen zum Festlegen des Standorts finden Sie unter Setting the device location. |
|
C |
RL-LED-Modus: Sie können den RL-LED-Modus aktivieren, wenn der 1fach Dimmer mit einer LED-Lampe verbunden ist. Es wird empfohlen, diesen Modus zu verwenden, wenn die Glühbirne flackert. Überprüfen Sie die Spezifikationen des Lampenherstellers und die reduzierte Leistung des Dimmers. |
|
D |
Verhalten der LED-Anzeige: Tippen, um das Verhalten der LED-Anzeige des Dimmers nach Ihren Wünschen einzustellen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie unter Verhalten der LED-Anzeige einrichten. |
|
E |
Einschaltverhalten: Tippen, um die Standard-Helligkeitsstufe des Dimmers beim Einschalten einzustellen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie unter Einschaltverhalten einrichten. |
|
F |
Minimale Helligkeit und Maximale
Helligkeit: Mit dieser Einstellung können Sie Grenzwerte
für die maximale und minimale Helligkeit der angeschlossenen
Last festlegen. Dies dient dazu, ein Flackern und Ausschalten der
LED zu vermeiden. WICHTIG: Wenn
das Licht nicht bei 0 % heller wird, passen Sie den minimalen Sollwert
so an, dass das Licht tatsächlich heller wird. Ebenso stellen
Sie für die maximale Helligkeit den maximalen Wert entsprechend
dem Verhalten der angeschlossenen Leuchte ein. Wenn beispielsweise
die Helligkeit zwischen 80 % und 100 % nicht zunimmt, stellen Sie
den maximalen Wert auf 80 % ein.
HINWEIS: Die Mindesthelligkeit
muss niedriger sein als die maximale Helligkeit.
|
|
G |
Identifizieren: Tippen, um das Gerät zu identifizieren. HINWEIS:
|
|
H |
Löschen: Tippen, um das Gerät aus dem System zu entfernen. |
|
J |
ZigBee-Signalstärkeanzeige: ZigBee-Signalstärkeanzeige, die die aktuelle Signalstärke des Geräts anzeigt. |