DUG_Módulo de botão de pressão, simples/duplo_WH-09

Acerca do dispositivo

O botão de pressão conectável simples/duplo (a seguir designado Botão de pressão) permite-lhe realizar várias funções dependendo do mecanismo, como por exemplo, comutação, regulação de luz e controlo do estore. O botão de pressão pode ser ligado ao Hub Wiser 2a geração.

O botão de pressão pode ser complementado com:

Funcionalidades de um botão de pressão

  • O botão de pressão suporta funcionalidades tais como a comutação, regulação de luz e controlo de estores.

  • Com a aplicação Wiser, pode combinar as definições de um ou mais dispositivos para formar um Momento ou uma Automatização.

  • Pode criar um horário para as várias funções do dispositivo de uma forma fácil, de acordo com os seus requisitos específicos de conforto e comodidade.

Simples, combinação de:

  1. Mecanismo

  2. Quadro

  3. Botão de pressão

  4. Botão basculante

SUGESTÃO: Interruptor simples mostrado acima com um mecanismo simples, botão de pressão simples, tecla simples e quadro, para interruptor duplo escolha um mecanismo duplo, botão de pressão duplo, tecla dupla e respetivo quadro.
NOTA:
  • Este manual do utilizador do dispositivo mostra o emparelhamento, a configuração e outras funcionalidades do interruptor simples, do regulador de luz e do controlo de estores ou de persianas. Pode fazer-se o mesmo para um dispositivo duplo.

  • O módulo botão de pressão simples só pode ser combinado com um mecanismo simples e o módulo botão de pressão duplo só pode ser combinado com um mecanismo duplo. Não é possível combinar um módulo botão de pressão simples com um mecanismo duplo.

Opções de controlo

Controlo da casa através da aplicação Wiser Home: Para controlar o botão de pressão através da aplicação Wiser, necessitará do Hub Wiser. Consulte Emparelhar o dispositivo.

Operação direta: O interruptor de controlo de estores pode ser sempre controlado diretamente no local. Também o pode ligar aos botões de pressão duplos mecânicos. Consulte Operação manual.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.