DUG_Push-button Module, 1-gang/2-gang_WH-09

Selección del tipo de dispositivo

Con la aplicación Wiser Home puede cambiar el tipo de dispositivo según sus necesidades.
NOTA: El tipo de dispositivo estaba seleccionado como Persiana en el momento del emparejamiento con el Wiser Hub. Puede cambiar el tipo de dispositivo a Persiana con lamas basculantes si dispone de una función de inclinación.
  1. En la pantalla de inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Persianas.
  3. Toque (A) y seleccione un tipo de dispositivo.
  4. Si el tipo de dispositivo está seleccionado como Persiana con lamas basculantes, pulse (B) y seleccione un tipo de lamas (C).
  5. Toque Aceptar.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.