DUG_Unica Relay Switch_WH-07

À propos de l’appareil

L’interrupteur à relais 10 A connecté (ci-après dénommé interrupteur à relais) est un bouton-poussoir qui peut être utilisé pour commuter des charges LED, ohmiques, inductives ou capacitives manuellement ou à distance.

Options de commande

Contrôle à domicile : Pour contrôler l’interrupteur à relais via l’application Wiser, vous aurez besoin de la Passerelle Wiser.

Fonctionnement direct : Vous pouvez toujours commander l’interrupteur à relais directement sur site. Vous pouvez également raccorder de nombreux boutons-poussoirs mécaniques.

Commande de pièce / Quick Home Connect : L’interrupteur à relais peut fonctionner sans la passerelle Wiser ni application pour smartphone.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.