DUG_Unica Relay Switch_WH-07

Réinitialisation du dispositif

Vous pouvez réinitialiser manuellement les réglages d’usine par défaut de l’appareil.

Appuyez brièvement 3 fois (<0,5 s) sur le bouton-poussoir, puis appuyez une fois (>10 s) sur le bouton-poussoir.
La LED clignote en rouge au bout de 10 s, relâchez ensuite le bouton-poussoir.

Une fois la réinitialisation réussie, la LED cesse de clignoter. Ensuite, l’appareil redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes.

NOTE: Après la réinitialisation, la LED devient orange, indiquant que l’appareil est prêt pour l’appairage.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.