DUG_Interruptor de Relé Unica_WH-07

Acerca do dispositivo

O Interruptor conectável (a seguir designado interruptor de relé) é um dispositivo de botão de pressão que pode ser utilizado para comutar cargas LED, óhmicas, indutivas ou capacitivas manual ou remotamente.

Opções de controlo

Controlo da casa: Para controlar o interruptor de relé através da aplicação Wiser, necessitará do Wiser Hub .

Operação direta: O interruptor de relé pode ser sempre controlado diretamente no local. É também possível ligar um número indiscriminado de botões de pressão mecânicos.

Controlo da divisão/Quick Home Connect: O interruptor de relé pode funcionar sem o Wiser Hub ou uma aplicação smartphone.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.