DUG_Interruptor de Relé Unica_WH-07

Ligar/desligar o dispositivo através da aplicação

  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou no separador Divisão, onde se encontra o dispositivo.
  2. Toque em (A) para ligar/desligar o interruptor do relé.
    SUGESTÃO: Também pode ligar/desligar o dispositivo do ecrã Inicial ao adicioná-lo aos seus Favoritos.
    To know more about Favoritos, refer to the Gerir os favoritos topic in the respective System User Guide.
    NOTA: O separador Controlo não estará visível se tiver apenas um dispositivo no Sistema Wiser. Todas as funções estarão acessíveis através do ecrã Inicial.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.