DUG_Interruptor de relé Unica_WH-08

Configuración del dispositivo

La pantalla Detalles del dispositivo le permite configurar los ajustes del dispositivo según sus preferencias.
  1. En la pantalla de Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Luces > Interruptor de relé para ir a la pantalla Detalles del dispositivo.
    SUGERENCIA: También puede navegar tocando Control > Seleccionar dispositivo > > Ajustes del dispositivo.

    A

    Nombre del dispositivo: Toque para cambiar el nombre del dispositivo.

    B

    Localización: Toque para asignar el dispositivo a cualquier habitación (como sala de estar, dormitorio, cocina, etc.). Para obtener más información, consulte Ajuste de la localización del dispositivo.

    C

    Comportamiento del indicador LED: Toque para configurar el comportamiento del indicador LED del dispositivo según su preferencia. Consulte Configuración del comportamiento del indicador LED para obtener información detallada sobre cada opción.

    D

    Identificar: Toque para identificar el dispositivo. El LED de estado parpadea en rojo y los dispositivos de iluminación conectados parpadean en Encendido/Apagado, una vez que se ha identificado correctamente el interruptor.
    Toque OK cuando termine de identificar el dispositivo.

    E

    Eliminar: Toque para eliminar el dispositivo del sistema.

    NOTA:
    • Al eliminar el dispositivo, el interruptor también se reiniciará. Tras el reinicio, el LED se ilumina en ámbar indicando que el interruptor está listo para el emparejamiento.

    • Si surge algún problema durante el emparejamiento o el reinicio del interruptor, consulte la sección Reinicio del dispositivo.

    F

    Indicador de intensidad de señal Zigbee: El indicador de intensidad de señal Zigbee muestra la intensidad de señal actual del dispositivo.

    • Buena señal (entre 0 y -54 dBm)

    • Señal normal (entre -54 y -79 dBm)

    • Señal deficiente (<-79 dBm)

    • Sin señal (el dispositivo está sin conexión)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.