DUG_Interruptor de relé Unica_WH-08

Indicación LED

Emparejamiento

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces

El LED parpadea en ámbar una vez por segundo.

El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Una vez completado el emparejamiento, el LED se ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse.

Reinicio

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces y manténgalo accionado una vez durante >10 s.

Después de 10 s, el LED parpadea en rojo.

El conmutador de relé se encuentra en modo de reinicio. Se reinicia a los ajustes de fábrica tras 10 segundos. El interruptor de relé se reinicia y el LED parpadea en verde durante unos segundos y, a continuación, permanece en ámbar.

Identificación del dispositivo

Indicación LED

Estado

El LED parpadea en rojo.

Los dispositivos conectados parpadean en Encendido/Apagado, una vez que se ha identificado correctamente el interruptor de relé.

Modo de conexión diferente

Indicación LED

Estado

El LED parpadea en verde y rojo durante el emparejamiento.

El dispositivo está intentando conectarse a otro modo de conexión.
Realice 3 pulsaciones cortas del pulsador y manténgalo pulsado durante 20 segundos. Cuando el LED parpadee en rojo rápidamente, suelte el pulsador.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.