DUG_Interruptor de relé Unica_WH-08

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Puede emparejar su interruptor de relé con el Wiser Hub para acceder y controlar el interruptor de relé.
Requisito previo: El interruptor de relé debe estar correctamente cableado y activo.
  1. En la pantalla de Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > > Luces > tecla simple.
    SUGERENCIA: También puede navegar tocando Control > > Luces > Interruptor/regulador tecla simple.
  3. Toque Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    IMPORTANTE:
    • El código QR está ubicado en el dispositivo y no es visible cuando está montado en la pared. Puede estar situado detrás de la tecla basculante o en el lado del inserto. Consulte las instrucciones de instalación para la eliminación y reinstalación del dispositivo.

    • Si no puede encontrar el código QR correcto, toque No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

    Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Toque No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:

    • (A): Introduzca la dirección MAC y el código de instalación, y a continuación, toque Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC y el código de instalación son válidos.

    • (B): Toque esta opción si no puede encontrar la dirección MAC y el código de instalación.

  4. Toque Siguiente,, realice 3 pulsaciones cortas del pulsador y asegúrese de que el LED parpadea en ámbar.

    Espere unos segundos hasta que el LED se ilumine en verde y la aplicación confirme que el dispositivo está vinculado.

    NOTA: Si el LED parpadea en verde y rojo, consulte las instrucciones tocando el enlace ¿El LED parpadea en verde y rojo?.
  5. Toque Siguiente, introduzca un nombre del dispositivo y asigne el dispositivo a una habitación nueva o existente. A continuación, toque Enviar.

    Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:

    • + Añadir nuevo dispositivo: Toque para continuar emparejando más dispositivos.

    • Empiece a utilizar su dispositivo: Toque para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.

    NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa.

    El interruptor de relé figura ahora en la pestaña Control debajo de las pestañas Todo y Habitación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.