Appairage de l’appareil avec la Passerelle Wiser
- Sur l’écran d’accueil, appuyez sur
.
- Appuyez sur > Appareils > .
- Appuyez sur Scanner le code QR et
autorisez l’application Wiser Home à accéder à
votre caméra. Ensuite, scannez le QR code situé sur l’appareil.IMPORTANT:
-
Le code QR se trouve à l’arrière de l'appareil et n'est pas visible lorsque ce dernier est fixé au mur. Reportez-vous aux Instructions d’installation concernant le retrait et la réinstallation de l’appareil.
-
Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.
Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes :
-
(A) : Saisissez l’Adresse Mac/EUI-64 et le Code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.
-
(B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI–64 et le code d’installation.
-
- Appuyez sur Suivant, appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir et assurez-vous que la LED clignote en orange.
- Une fois l’appareil appairé, appuyez sur
(A) et sélectionnez l’icône adapté à votre charge et appuyez sur Sauvegarder.
NOTE: L’icône de prise électrique est attribuée par défaut. - Appuyez sur
(B) pour saisir le nom de l’appareil.
- Appuyez sur Suivant et attribuez
la prise à une nouvelle pièce ou à une pièce existante,
puis appuyez sur Envoyer.IMPORTANT: L’écran suivant affiche la page Paramètres de l’équipement, dans laquelle vous avez la possibilité de configurer les paramètres lors du processus d’appairage ou ultérieurement. Si vous préférez les configurer ultérieurement, appuyez sur Envoyer. Pour plus d'informations sur les paramètres de l’équipement, consultez la section Configuration du dispositif.
Une fois l'appareil appairé, un écran de confirmation s'affiche avec les options suivantes :
-
+ Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.
-
Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.
NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement. -