DUG_Unica SSO_WH-09

Surveillance de la consommation d’énergie

À l’aide de l’application Wiser, vous pouvez surveiller la consommation d’énergie de la charge connectée à l’appareil.
  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous > Prise connectée.
  2. Lorsque la prise est activée, la consommation d’énergie est affichée en watts (W).
    SUGGESTION: La consommation électrique varie en fonction de la charge connectée à la prise de courant.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.