DUG_Unica SSO_WH-09

Gestão Antidisparo

A Gestão Antidisparo impede o disjuntor de disparar ao desligar a carga (por exemplo, Aquecedor de água, Schneider Charge) ou reduzir a potência da carga. Isto mantém o consumo total do sistema abaixo de um limite definido. O valor limite é definido pelo limite do seu contrato, consulte Setting Tariff. Os dispositivos elegíveis serão adicionados automaticamente à Gestão Antidisparo.
IMPORTANTE: Quando um dispositivo é gerido por uma Gestão Antidisparo, as Programações, Momentos e Automatizações não são executados nesse dispositivo.
NOTA: Podem ser adicionados no máximo 8 dispositivos.

Dispositivos suportados:

  • Micromódulo Potência (Aquecedor de água)

  • Tomada VE

  • Tomada inteligente

  • Tomadas de encastrar

  • EVlink Home Smart

  • Schneider Charge

Pré-requisito:

  • Configure um dos seus PowerTag como Rede. Consulte Emparelhamento do PowerTag principal.

  • Defina o Limite do contrato.


    É definido automaticamente um limite de contrato predefinido ao emparelhar o principal PowerTag como Rede. Pode alterar o limite do contrato posteriormente se o valor da rede definido durante a instalação do PowerTag não corresponder à tarifa, consulte Setting Tariff.
  • Emparelhe os dispositivos suportados. Consulte Emparelhar o dispositivo (com base nos dispositivos que tiver instalado) - Micromódulo Potência, Tomada VE, Tomada inteligente, Tomada de encastrar, EVlink Home Smart, Schneider Charge.

    IMPORTANTE: Para emparelhar dispositivos Wi-Fi®, como o Schneider Charge e o EVlink Home Smart, certifique-se de que o dispositivo e o hub/controlador estão ligados à mesma rede Wi-Fi®.
    NOTA: Para a Gestão antidisparo do Schneider Charge e o EVlink Home Smart usando o módulo antidisparo, consulte o respetivo guia do utilizador do dispositivo.

Ativar a Gestão Antidisparo

Uma vez concluídos os pré-requisitos, o utilizador é notificado de que esta funcionalidade está disponível. O ecrã Antidisparo aparece no ecrã inicial.

  1. Leia a atualização da funcionalidade e arraste para navegar para o próximo ecrã.

  2. Toque em para fechar o ecrã de sobreposição.

    • Os dispositivos suportados serão registados de forma automática.

Desativar a Gestão Antidisparo

A funcionalidade Gestão Antidisparo dos dispositivos suportados pode ser desativada a qualquer momento.

  1. No ecrã inicial, toque em > Gestão de Energia > Gestão Antidisparo.


  2. Ative o botão ativar/desativar (A) para os dispositivos que pretende desativar.

    Se o dispositivo estiver a ser utilizado, uma notificação irá avisá-lo de que a desativação desta funcionalidade poderá provocar um corte da energia. Toque em Continuar para desativar.

Estado de ativação

No separador controlo e no ecrã controlo do dispositivo, (A) indica o estado de Gestão Antidisparo.

  • Normalmente, os dispositivos ficam desligados até 10 minutos. Reiniciar-se-á automaticamente quando houver energia disponível.

  • Se pretender ligar o dispositivo no separador controlo ou no ecrã de controlo do dispositivo, aparece uma janela de Cuidado em como o dispositivo está a ser ativamente gerido. Leia as informações e toque em Ir para Definições e desative o botão ativar/desativar para remover o dispositivo da Gestão Antidisparo.

Estado em tempo real

Quando a funcionalidade Antidisparo está ativa para qualquer dispositivo, a limitação da carga (A) é mostrada no separador Em tempo real.

Resolução de problemas

Erro

Causa possível

Solução

O algoritmo está atualmente indisponível apresentado no separador Em tempo real.

  • O dispositivo está offline.
  • O sistema/hub não consegue receber dados do dispositivo.
  • Problema técnico.

Reinicie o seu Hub.
Se o problema persistir, contacte o seu instalador ou visite Ajuda e Suporte e selecione o seu país.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.