DUG_Unica SSO_WH-10

Configurar uma programação

Utilizando a aplicação Wiser Home, pode criar ou atribuir uma programação à tomada.

  1. No ecrã Inicial, toque em .

  2. Aceda ao separador Programação e toque em .

  3. Introduza o nome da programação e selecione Equipamentos no menu TIPO.
  4. Selecione a Tomada inteligente do menu APLICA-SE A e toque em Criar.

    O ecrã seguinte mostra, por predefinição, um evento da semana que pode ser modificado.

  5. Toque em para adicionar um evento como ESTADO (ligado/desligado) e QUANDO (nascer do sol/pôr do sol ou intervalo de tempo específico).

  6. Toque em Definir para guardar a programação.

    SUGESTÃO:
    • Pode adicionar várias programações com base naquilo que necessita. Selecione os dias, toque em , defina o estado ligado/desligado e a hora.

    • Pode copiar a programação existente para outra programação ou para os dias à sua escolha. Toque em .

      • Toque em Programação, selecione uma programação existente e toque em Copiar.

      • Toque em Dia, selecione os dias que pretende atribuir e toque em Copiar.

    • No ecrã superior direito, toque em e selecionar Seguir Agenda alternar entre ligar e desligar o agendamento.

    • Quando a programação começa, pode ver até à hora nos seguintes ecrãs:

      • Ecrã de Controlo do Dispositivo.

      • Separador Controlo por baixo do nome do dispositivo.

      • Secção de dispositivos favoritos no ecrã inicial.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.